990-5995E-006

Información general de sistema en paralelo con redundancia 1+1 con banco de baterías común

MIB Disyuntor de entrada de la red eléctrica principal
BIB Disyuntor de entrada de derivación
UIB Interruptor de entrada de la unidad
SSIB Interruptor de entrada del conmutador estático
UOB Interruptor de salida de la unidad
UOB ext. Disyuntor de salida de unidad externo
MBB Conmutador de derivación de mantenimiento
MBB ext. Disyuntor de derivación de mantenimiento externo
BB1 Disyuntor de batería 1
BB2 Disyuntor de batería 2
NOTA: Los bancos de baterías comunes no son compatibles con sistemas con baterías internas.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.