990-5995E-006

Información general de sistema en paralelo

MIB Disyuntor de entrada de la red eléctrica principal
BIB Disyuntor de entrada de derivación
UIB Interruptor de entrada de la unidad
SSIB Interruptor de entrada del conmutador estático
UOB Interruptor de salida de la unidad
UOB ext. Disyuntor de salida de unidad externo
MBB Conmutador de derivación de mantenimiento
MBB ext. Disyuntor de derivación de mantenimiento externo
SIB Disyuntor de aislamiento del sistema
BB Disyuntor de batería
NOTA: En los sistemas en paralelo con un disyuntor de derivación de mantenimiento externo (MBB ext.), los disyuntores/interruptores de derivación de mantenimiento (MBB) deben bloquearse con candado en la posición abierta (OFF).

SAI con baterías externas

SAI con baterías internas

La impedancia de las vías de derivación debe controlarse en un sistema SAI en paralelo. Con funcionamiento en modo de derivación, la distribución de carga en paralelo se determina por la impedancia total de la vía de derivación, compuesta de cables, aparamenta eléctrica, conmutador de derivación estática y disposición de los cables.

AVISO
Riesgo de daños en el equipo
Para garantizar una distribución correcta de la carga en funcionamiento de derivación en un sistema en paralelo, aplican las recomendaciones a continuación:
  • Los cables de derivación deben tener la misma longitud para todos los SAI.
  • Los cables de salida deben tener la misma longitud para todos los SAI.
  • Los cables de entrada deben tener la misma longitud para todos los SAI en un sistema de suministro de red simple principal.
  • Deben seguirse las recomendaciones de disposición de los cables.
  • La reactancia de la disposición de las barras colectoras en la aparamenta eléctrica de derivación/entrada y salida debe ser la misma para todos los SAI.
Si no se siguen las recomendaciones anteriores, podría haber desequilibrio en la distribución de la carga en la derivación y una sobrecarga de SAI individuales.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.