990-5995E-006

Transferir un SAI unitario del modo de derivación de mantenimiento al modo normal

  1. Compruebe que todos los dispositivos de desconexión excepto el disyuntor de derivación de mantenimiento (MBB) estén en la posición OFF (abiertos).
  2. Coloque el disyuntor de entrada de conmutador estático (SSIB) en la posición ON (cerrado).

    La pantalla se enciende y se muestra la pantalla de inicio.

  3. Coloque el disyuntor de salida de unidad (UOB) en la posición ON (cerrado). Espere aproximadamente 20 segundos hasta que los LED de derivación emitan una luz amarilla.

    El SAI se inicia en modo de derivación estática.

  4. Coloque el disyuntor de entrada de unidad (UIB) en la posición ON (cerrado).

    El rectificador arranca progresivamente.

  5. Coloque el disyuntor o los disyuntores de batería (BB) en la posición ON (cerrados).
  6. Coloque el disyuntor de derivación de mantenimiento (MBB) en la posición OFF (abierto).

    El SAI se transfiere automáticamente al modo normal.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.