990-5995E-006

Configurar los contactos de entrada y los relés de salida

  1. En la pantalla de inicio, seleccione Config. > Config. avanzada > Contactos y relés.
  2. Active o desactive las funciones siguientes:
    • Estado disyun. bat. ext.

    • Disparo disyuntor batería

    • Retroalim. en derivación

    • Estado de MBB externo

  3. Pulse la flecha abajo y defina la función de todos los relés de salida configurables. Elija entre las opciones siguientes:
    • Desactivar

    • Alarma común

    • En funcionam. normal

    • Con batería

    • Derivación estática

    • Derivac. mantenim.

    • Sobrecarga de salida

    • Ventilador no funciona

    • Batería no operativa

    • Batería desconectada

    • Tensión de batería baja

    • Entrada fuera tol.

    • Deriv. fuera de tol.

    • EPO activo

  4. Pulse la flecha abajo y defina la función de todos los contactos de entrada configurables. Elija entre las opciones siguientes:
    • Desactivar

    • INV ON

    • INV OFF

    • Batería no operativa

    • Grup electr encend.

    • Alarma personaliz. 3

    • Alarma personaliz. 4

    • Desactivar ECO

    • INV OFF forzado

  5. Pulse Guardar configuración.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.