990-5995E-006

Transferir un sistema en paralelo del modo de derivación de mantenimiento al modo normal

  1. Compruebe que:
    1. Todos los dispositivos de desconexión aguas arriba (MIB, BIB y SIB) estén en la posición OFF (abiertos).
    2. Todos los dispositivos de desconexión del SAI (UIB, SSIB y UOB) y el disyuntor de salida de unidad externo (UOB ext.) estén en la posición ON (cerrados).
    3. Los disyuntores de batería (BB) estén en la posición OFF (abiertos).
  2. Coloque el disyuntor de aislamiento del sistema (SIB) y el disyuntor de salida de unidad (UOB) de todos los SAI en la posición ON (cerrados).
  3. Coloque el disyuntor de entrada de derivación (BIB) y el disyuntor de entrada de conmutador estático (SSIB) de todos los SAI en la posición ON (cerrados).

    Espere unos 20 segundos hasta que los LED de derivación emitan una luz amarilla.

  4. Coloque el disyuntor de derivación de mantenimiento externo (MBB ext.) en la posición OFF (abierto).
  5. Coloque el disyuntor de entrada de red eléctrica principal (MIB) y el disyuntor de entrada de unidad (UIB) de todos los SAI en la posición ON (cerrados).

    Cuando el LED del inversor emite una luz verde continua, el sistema en paralelo se transfiere automáticamente de modo en derivación estática al modo normal.

  6. Coloque los disyuntores de batería (BB) de todos los SAI en la posición ON (cerrados).

    Los LED de las interfaces de usuario aparecen como se muestra a continuación:

    Ahora el sistema en paralelo está en modo normal.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.