990-5995E-006

EPO

El botón EPO debe usarse solo en caso de emergencia.

Se puede configurar. Cuando se pulsa el botón EPO, el SAI debe:

  • apagar el rectificador, el inversor, el cargador y la derivación estática, y dejar de alimentar la carga de inmediato, o

  • transferirse al modo en derivación estática y alimentar la carga.

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
El circuito de control del SAI seguirá activo tras pulsarse el botón EPO si hay red eléctrica.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.