990-5995E-006

LED de estado en la interfaz de comunicación

Vista frontal del SAI de 60-80 kVA 400 V con baterías internas

Vista posterior del SAI de 60-100 kVA 400 V/50 kVA 208 V con baterías externas

Vista frontal del SAI de 120-160 kVA 400 V/60-80 kVA 208 V con baterías externas

Vista frontal del SAI de 200 kVA 400 V/100 kVA 208 V con baterías externas

LED Estado Descripción
A. Anormal Rojo continuo Alarma crítica
Apagado No hay alarma crítica
B. Alarma Amarillo continuo Alarma de advertencia
Apagado No hay alarma de advertencia
C. Normal Verde continuo Estado normal
Verde intermitente Autocomprobación en curso/SAI maestro paralelo
Apagado El SAI está apagado
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.