990-5995E-006

Cambiar la contraseña de pantalla

  1. En la pantalla de inicio, seleccione Config. > Config. general > Config. contraseña.
  2. Escriba en Contraseña anterior.
  3. Escriba en Contraseña nueva: y en Confirmar la nueva contraseña.
  4. Defina en minutos el cierre de sesión automático después del intervalo de inactividad en la pantalla. Seleccione un valor entre 0 y 120.
  5. Pulse Guardar configuración.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.