990-5995E-006

Sustitución de un banco de baterías

PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Las baterías pueden presentar riesgos de descarga eléctrica y cortocircuitos de alta intensidad. Al manipular las baterías, se deben tener en cuenta las siguientes precauciones:
  • Quítese relojes, anillos y otros objetos metálicos.
  • Use herramientas con mangos aislantes.
  • Lleve guantes, botas y gafas protectoras.
  • No deje herramientas ni piezas metálicas sobre las baterías.
  • Coloque el disyuntor de batería (BB) en la posición OFF (abierto).
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
  • El mantenimiento de las baterías debe realizarlo o supervisarlo únicamente personal cualificado con conocimientos sobre baterías, quien debe tomar las precauciones necesarias. Mantenga alejado de las baterías al personal no cualificado.
  • No tire las baterías al fuego, ya que pueden explotar.
  • No abra, altere ni desmonte las baterías. La exposición al electrolito es perjudicial para la piel y los ojos. Puede ser tóxica.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
ADVERTENCIA
riesgo de daños en el equipo
  • Cuando reemplace los módulos de baterías, hágalo siempre por el mismo módulo de baterías y todo el banco de baterías (cuatro módulos de baterías).
  • Las baterías no se deben almacenar más de seis meses debido al requisito de recarga.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
  1. Coloque el disyuntor de batería (BB) en la posición OFF (abierto).
  2. Retire la placa que cubre la parte frontal de los módulos de baterías.
  3. Desconecte el terminal de alimentación en la parte frontal del módulo de baterías.
  4. Quite el tornillo de la manilla del módulo de baterías; a continuación, levante la manilla.
  5. Extraiga con cuidado el módulo de baterías de la ranura.
  6. Repita el procedimiento en todos los módulos de baterías del banco de baterías. Una fila es un banco de baterías.
  7. Encaje los módulos de baterías de sustitución en el SAI.
  8. Baje las manillas de los módulos de baterías; a continuación, fíjelas al estante con los tornillos.
  9. Conecte los terminales de alimentación a la parte frontal de los módulos de baterías.
  10. Vuelva a colocar la placa delante de los módulos de baterías.
  11. Coloque el disyuntor de batería (BB) en la posición ON (cerrado).
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.