990-5995E-006

Poner en marcha y agregar un SAI a un sistema en paralelo en funcionamiento

Use este procedimiento para poner en marcha un SAI y agregarlo a un sistema en paralelo en funcionamiento.

IMPORTANTE: Antes de poder añadir un SAI a un sistema en paralelo, Schneider Electric debe configurar dicho sistema.

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Antes de conectar los cables de alimentación al SAI, asegúrese de que el disyuntor de salida de unidad externo (UOB ext.), el disyuntor de entrada de red eléctrica principal (MIB) y el disyuntor de entrada de derivación (BIB) del SAI estén en la posición OFF (abiertos).
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
  1. En el nuevo SAI, compruebe que:
    1. Todos los dispositivos de desconexión del SAI (UIB, SSIB y UOB) y el disyuntor de salida de unidad externo (UOB ext.) estén en la posición OFF (abiertos).
    2. Los disyuntores de batería (BB) estén en la posición OFF (abiertos).
  2. Coloque el disyuntor de salida de unidad externo (UOB ext.) del SAI en la posición ON (cerrado).
  3. Coloque el disyuntor de entrada de red eléctrica principal (MIB) y el disyuntor de entrada de derivación (BIB) del SAI en la posición ON (cerrados).
  4. Coloque el disyuntor de entrada de unidad (UIB), el disyuntor de entrada del conmutador estático (SSIB) y el disyuntor de salida de unidad (UOB) del SAI en la posición ON (cerrados).

    Cuando el LED del inversor emite una luz verde continua, el SAI se agrega al sistema en paralelo en funcionamiento.

    Los LED de la interfaz de usuario aparecen como se muestra a continuación:

  5. Coloque los disyuntores de batería (BB) del SAI en la posición ON (cerrados).
  6. Verifique que la carga esté correctamente balanceada entre las unidades SAI en paralelo.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.