990-5995E-006

Configurar los parámetros del SAI

AVISO
riesgo de daños en el equipo
Solo el personal capacitado que haya asistido al curso de formación obligatorio debe llevar a cabo modificaciones en los parámetros del sistema SAI.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
  1. En la pantalla de inicio, seleccione Config. > Config. avanzada > Config. sistema.
  2. Defina el modo del sistema. Elija entre las opciones siguientes:
    • Elija Modo ECO para utilizar el modo en derivación estática como modo de funcionamiento preferido.
    • Elija Modo unitario para un solo SAI.
  3. Pulse Guardar configuración.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.