990-5995E-006

Modo LBS (opcional)

NOTA: El modo LBS requiere conectar cables de sincronización opcionales. Consulte el manual de instalación para obtener más información.

Cuando el modo LBS está activado, se sincroniza la salida de dos equipos SAI independientes (individuales o en paralelo). La sincronización de la salida no es compatible cuando ambos equipos SAI están en modo de derivación estática o en modo de derivación de mantenimiento.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.