990-5995D-005

Übersicht über ein Parallelsystem mit 1+1-(2N-)Redundanz und gemeinsamer Batteriebank

HINWEIS: Gemeinsame Batteriebanken werden in Systemen mit internen Batterien nicht unterstützt.
MIB Netzeingangsschutzschalter
BIB Bypass-Eingangsschalter
UIB Geräteeingangsschalter
SSIB Eingangsschalter für statischen Schalter
UOB Ausgangsschalter
Ext. UOB Externer USV-Ausgangsschalter
MBB Wartungs-Bypass-Schalter
Ext. MBB Externer Wartungs-Bypass-Schalter
BB1 Batterieschalter 1
BB2 Batterieschalter 2
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.