990-5995D-005

Position der Schalter

60–100 kVA 400 V/50 kVA 208 V USV für externe Batterien

 

120–160 kVA 400 V/60–80 kVA 208 V USV für externe Batterien

200 kVA 400 V/100 kVA 208 V USV für externe Batterien

Vorderansicht der USV 60 kVA 400 V für interne Batterien

Vorderansicht der USV 80 kVA 400 V für interne Batterien

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.