990-5995D-005

Umschalten einer einzelnen USV aus dem Wartungs-Bypass-Modus in den Normalbetrieb

  1. Vergewissern Sie sich, dass sich alle Trennvorrichtungen außer MBB in der Position AUS (geöffnet) befinden.
  2. Drehen Sie SSIB in die Position EIN (geschlossen).

    Die Anzeige wird eingeschaltet und der Startbildschirm wird angezeigt.

  3. Drehen Sie den (UOB) in die Position EIN (geschlossen).

    Die USV wird im statischen Bypass-Modus gestartet. Warten Sie ca. 20 Sekunden, bis die Bypass-LED gelb wird.

  4. Drehen Sie den (UIB) in die Position EIN (geschlossen).

    Der Gleichrichter wird hochgefahren.

  5. Drehen Sie die Batterieschalter BB in die Position EIN (geschlossen).
  6. Drehen Sie MBB in die Position AUS (geöffnet).

    Die USV schaltet automatisch in den Normalbetrieb.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.