990-5995D-005

Umschalten eines Parallelsystems aus dem Wartungs-Bypass-Modus in den Normalbetrieb

  1. Überprüfen Sie:
    1. Alle vorgeschalteten Trennvorrichtungen (MIB, BIB und SIB) befinden sich in der Position AUS (geöffnet).
    2. Alle Trennvorrichtungen des USV-Systems (UIB, SSIB, und UOB) sowie der Ext. UOB befinden sich in der Position EIN (geöffnet).
    3. Die Batterieschalter BB befinden sich in der Position AUS (geöffnet).
  2. Drehen Sie den SIB und den UOB an allen USV-Systemen in die Position EIN (geschlossen).
  3. Drehen Sie den BIB und den SSIB aller USV-Systeme in die Position EIN (geschlossen).

    Warten Sie ca. 20 Sekunden, bis die Bypass-LED gelb wird.

  4. Drehen Sie den Ext. MBB in die Position AUS (geöffnet).
  5. Drehen Sie den MIB und den UIB aller USV-Systeme in die Position EIN (geschlossen).

    Wenn die Wechselrichter-LED stetig grün leuchtet, wechselt das Parallelsystem automatisch aus dem statischen Bypass-Modus in den Normalbetrieb.

  6. Drehen Sie die Batterieschalter BB aller USV-Systeme in die Position EIN (geschlossen).

    Auf der Benutzeroberfläche leuchten die folgenden LEDs:

    Das Parallelsystem befindet sich jetzt im Normalbetriebsmodus.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.