990-5995D-005

LBS-Modus (Option)

HINWEIS: Der LBS-Modus erfordert den Anschluss von optionalen Synchronisationskabeln. Weitere Informationen finden Sie in der Installationsanleitung.

Wenn der LBS-Modus aktiviert ist, werden die Ausgänge zweier unabhängiger USV-Systeme (Einzel- oder Parallelsysteme) synchronisiert. Die Synchronisierung der Ausgänge wird nicht unterstützt, wenn sich beide USV-Systeme im statischen Bypass-Modus oder Wartungs-Bypass-Modus befinden.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.