990-5995D-005

Status-LEDs an Kommunikationsschnittstelle

Vorderansicht der USV 60–80 kVA 400 V für interne Batterien

Rückansicht der USV 60–100 kVA 400 V/50 kVA 208 V für externe Batterien

Vorderansicht der USV 120–160 kVA 400 V/60–80 kVA 208 V für externe Batterien

Vorderansicht der USV 200 kVA 400 V/100 kVA 208 V UPS für externe Batterien

LED Zustand Beschreibung
A. Anormal Stetig rot Kritischer Alarm vorhanden
Aus Kein kritischer Alarm vorhanden
B. Alarm Stetig gelb Warnalarm vorhanden
Aus Kein Warnalarm vorhanden
C. Normal Stetig grün Normaler Zustand
Grün blinkend Selbsttest läuft/USV ist Parallel-Master
Aus USV ist ausgeschaltet
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.