990-5995D-005

Konfiguration der USV-Einstellungen

HINWEIS
Beschädigungsrisiko
Änderungen an den USV-Parametern dürfen nur von geschulten Mitarbeitern, die eine vorgeschriebene Schulung absolviert haben, vorgenommen werden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
  1. Wählen Sie im Hauptbildschirm der Anzeige Folgendes: Einst. > Erweiterte Einstell. > Systemeinstellungen.
  2. Festlegen der Systemzeit. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:
    • Wählen Sie ECO-Modus, wenn der statische Bypass-Modus als bevorzugter Betriebsmodus verwendet werden soll.
    • Wählen Sie Einzelmodus für eine einzelne USV.
  3. Tippen Sie auf Einstellungen speichern.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.