990-5995D-005

Betriebsmodi

Normaler Modus

Die USV versorgt die angeschlossene Last mit Strom. Die USV wandelt den Netzstrom in aufbereiteten Strom für die angeschlossene Last um und lädt zugleich die Batterien (Erhaltungs- oder Starkladung).

LED-Status

Stromfluss

Batteriemodus

Wenn die Stromversorgung ausfällt, stellt die USV auf Batteriebetrieb um. Die USV versorgt die angeschlossene Last für einen endlichen Zeitraum mit Strom aus den angeschlossenen Batterien. Wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist, stellt die USV wieder auf Normalbetrieb um.

LED-Status

Statischer Bypass-Modus

Die USV versorgt die Last mit Strom aus der Bypass-Quelle. Falls die Bedingungen für den Normal- oder Batteriebetrieb nicht mehr erfüllt sind, wird die Last vom Wechselrichter zur Bypass-Quelle transferiert, ohne dass hierbei die Stromversorgung für die Last unterbrochen wird.

LED-Status

Stromfluss

Wartungs-Bypass-Modus

Im Wartungs-Bypass-Modus wird der Strom über den externen MBB zur Last geleitet. Das Batterie-Backup ist im Wartungs-Bypass-Betrieb nicht möglich.

LED-Status

Stromfluss

ECO-Modus

Im ECO-Modus ist die USV so konfiguriert, dass sie unter vordefinierten Bedingungen vorzugsweise den statischen Bypass-Betrieb verwendet. Der Wechselrichter befindet sich im ECO-Modus im Standby-Modus. Bei einer Unterbrechung der Stromversorgung wechselt die USV in den Batteriemodus und die Last wird über den Wechselrichter versorgt.

HINWEIS: Dieser Modus ist standardmäßig deaktiviert. Bitte wenden Sie sich an Schneider Electric, um ihn aktivieren zu lassen. Wenn der ECO-Modus aktiviert ist, können Sie diesen Betriebsmodus nicht über das Display beenden. Wenden Sie sich auch hierfür an Schneider Electric.

LED-Status

Stromfluss

Autostart-Modus

Wenn Autostart aktiviert ist, startet die USV automatisch den Wechselrichter und den Bypass neu, wenn die Stromversorgung wiederhergestellt wird. Autostart ist standardmäßig aktiviert.

HINWEIS: Wenn Autostart deaktiviert ist, werden der Wechselrichter und Bypass bei Wiederherstellung der Stromversorgung nicht automatisch neu gestartet.

Frequenzwandlerbetrieb

Im Frequenzwandlerbetrieb gibt die USV eine stabile Ausgangsfrequenz (50 oder 60 Hz) ab und der statische Bypass-Schalter ist nicht verfügbar.

HINWEIS
Gefahr von Beschädigung oder Lastverlust
Im Frequenzwandlerbetrieb kann die USV nicht im statischen Bypass-Betrieb oder im Wartungs-Bypass-Betrieb laufen. Bevor Sie die USV in den Frequenzwandlerbetrieb schalten, müssen Sie von einem von Schneider Electric zertifizierten Partner sicherstellen lassen,
  • dass sich die Schalter SSIB und der MBB in der Position AUS (geöffnet) befinden. (Schneider Electric empfiehlt dringend, diese mit einem von Schneider Electric erhältlichen Vorhängeschloss zu sperren.)
  • dass keine Kabel an die Bypass-Klemmen angeschlossen sind
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

LED-Status

Stromfluss

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.