990-5995D-005

Starten und Hinzufügen einer USV zu einem laufenden Parallelsystem

Gehen Sie wie folgt vor, um eine USV zu starten und zu einem laufenden Parallelsystem hinzuzufügen.

WICHTIG: Bevor Sie eine USV einem Parallelsystem hinzufügen können, muss dieses von Schneider Electric konfiguriert werden.

GEFAHR
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Stellen Sie sicher, dass sich die Schalter Ext. UOB, MIB und BIB der USV in der Position AUS (geöffnet) befinden, bevor Sie Stromkabel an die USV anschließen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.
  1. Überprüfen Sie an der neuen USV:
    1. Alle USV-Trennvorrichtungen (UIB, SSIB und UOB) sowie der Ext. UOB befinden sich in der Position AUS (geöffnet).
    2. Die Batterieschalter BB befinden sich in der Position AUS (geöffnet).
  2. Drehen Sie den Ext. UOB der USV in die Position EIN (geschlossen).
  3. Drehen Sie den MIB und den BIB der USV in die Position EIN (geschlossen).
  4. Drehen Sie den UIB, den SSIB und den UOB der USV in die Position EIN (geschlossen).

    Wenn die Wechselrichter-LED stetig grün leuchtet, wurde die USV in das laufende Parallelsystem aufgenommen.

    Auf der Benutzeroberfläche leuchten die folgenden LEDs:

  5. Drehen Sie den/die Batterieschalter BB der USV in die Position EIN (geschlossen).
  6. Überprüfen Sie die korrekte Lastteilung zwischen den parallelen USV-Einheiten.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.