990-5995D-005

Not-Aus

Verwenden Sie die Not-Aus-Taste nur in Notfällen.

Sie können konfigurieren, welche der folgenden Aktionen die USV beim Drücken der Not-Aus-Taste durchführen soll:

  • den Gleichrichter, den Wechselrichter, das Ladegerät und den statischen Bypass ausschalten und die Versorgung der Last beenden oder

  • in den statischen Bypass-Modus wechseln und die Versorgung der Last aufrechterhalten

GEFAHR
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Der Steuerkreis der USV bleibt nach dem Drücken der Not-Aus-Taste aktiv, sofern die Stromversorgung verfügbar ist.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.