990-5995D-005

Ersetzen einer Batteriereihe

GEFAHR
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Bei Batterien besteht die Gefahr eines Stromschlags und eines hohen Kurzschlussstroms. Halten Sie bei der Arbeit mit Batterien die folgenden Vorsichtsmaßnahmen ein:
  • Entfernen Sie Uhren, Ringe oder andere Metallgegenstände.
  • Verwenden Sie Werkzeuge mit isolierten Griffen.
  • Tragen Sie eine Schutzbrille sowie Handschuhe und Stiefel.
  • Legen Sie keine Werkzeuge oder Metallgegenstände auf die Batterien.
  • Bevor Sie beginnen, drehen Sie den Batterieschalter (BB) in die Position AUS (geöffnet).
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.
GEFAHR
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
  • Die Wartung von Batterien darf nur von qualifiziertem Personal durchgeführt oder überwacht werden, das Kenntnisse über Batterien und die erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen hat. Personal ohne entsprechende Qualifikationen darf die Batterien nicht warten.
  • Entsorgen Sie Batterien nicht durch Verbrennen, da sie explodieren können.
  • Batterien dürfen nicht geöffnet, verändert oder beschädigt werden. Freigesetzte Elektrolyte sind für Augen und Haut schädlich. Sie können giftig sein.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.
WARNUNG
Beschädigungsrisiko
  • Ersetzen Sie Batteriemodule immer durch identische Batteriemodule und ersetzen Sie immer die gesamte Batteriereihe (vier Batteriemodule).
  • Batterien dürfen aufgrund der Aufladeanforderung nicht länger als sechs Monate gelagert werden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
  1. Drehen Sie den Batterieschalter (BB) in die Position AUS (geöffnet).
  2. Entfernen Sie die Platte vor den Batteriemodulen.
  3. Trennen Sie den Batterieanschluss von der Vorderseite des Batteriemoduls.
  4. Entfernen Sie die Schraube vom Griff des Batteriemoduls und heben Sie ihn an.
  5. Ziehen Sie das Batteriemodul vorsichtig aus dem Fach.
  6. Wiederholen Sie den Vorgang für alle Batteriemodule in der Batteriereihe. Eine Reihe entspricht einer Batteriereihe.
  7. Schieben Sie die Ersatz-Batteriemodule in die USV.
  8. Senken Sie die Griffe an den Batteriemodulen und befestigen Sie sie mithilfe der Schrauben am Fach.
  9. Verbinden Sie die Batterieanschlüsse mit der Vorderseite der Batteriemodule.
  10. Bringen Sie die Platte vor den Batteriemodulen wieder an.
  11. Drehen Sie den Batterieschalter BB in die Position EIN (geschlossen).
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.