990-5995D-005

Konfigurieren der Eingangskontakte und Ausgangsrelais

  1. Wählen Sie im Hauptbildschirm der Anzeige Folgendes: Einst. > Erweiterte Einstell. > Kontakte und Relais.
  2. Aktivieren oder deaktivieren Sie die folgenden Funktionen:
    • Status ext. Batterieschalter

    • Batterieschalterauslöser

    • Bypass-Rückspeiseschutz

    • Status externer MBB

  3. Tippen Sie auf den Pfeil nach unten und legen Sie die Funktion für jedes der konfigurierbaren Ausgangsrelais fest. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:
    • Deaktiv.

    • Allgemeiner Alarm

    • Im Normalbetrieb

    • Im Batteriebetrieb

    • Statischer Bypass

    • Wartungs-Bypass

    • Ausgang überlastet

    • Lüfter außer Betrieb

    • Batterieausfall

    • Batteriekreis offen

    • Niedrige Batteriespannung

    • Eing. außerh. Toler.

    • Bypass außer Toler.

    • Not-Aus aktiv

  4. Tippen Sie auf den Pfeil nach unten und legen Sie die Funktion für jeden der konfigurierbaren Eingangskontakte fest. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:
    • Deaktiv.

    • WR EIN

    • WR AUS

    • Batterieausfall

    • Generator ein

    • Benutzerdef. Alarm 3

    • Benutzerdef. Alarm 4

    • ECO deaktivieren

    • WR aus erzwungen

  5. Tippen Sie auf Einstellungen speichern.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.