990-5995E-012

LED d'état sur l'interface de communication

Vue avant de l'ASI 60-80 kVA 400 V avec batteries intégrées

Vue arrière de l'ASI 60-100 kVA 400 V/50 kVA 208 V avec batteries externes

Vue avant de l'ASI 120-160 kVA 400 V/60-80 kVA 208 V avec batteries externes

Vue avant de l'ASI 200 kVA 400 V/100 kVA 208 V avec batteries externes

LED État Description
A. Anormal Rouge fixe Alarme critique présente
Éteinte Aucune alarme critique présente
B. Alarme Jaune fixe Alarme d'avertissement présente
Éteinte Aucune alarme d'avertissement présente
C. Normal Vert fixe Condition normale
Vert clignotant Test automatique en cours/l'ASI est maître parallèle
Éteinte ASI éteinte
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.