990-5995E-019

유지보수 바이패스 모드에서 정상 모드로 병렬 시스템 전환

  1. 다음을 확인합니다.
    1. 모든 상위단 분리 장치(MIB, BIB, SIB)가 OFF(열림) 위치에 있습니다.
    2. 모든 UPS 분리 장치(UIB, SSIB 및 UOB) 및 외부 UOB가 ON(닫힘) 위치에 있습니다.
    3. BB가 OFF(열림) 위치에 있습니다.
  2. 모든 UPS의 SIB 및 UOB를 ON(닫힘) 위치로 설정합니다.
  3. 모든 UPS의 BIB 및 SSIB를 ON(닫힘) 위치로 설정합니다.

    바이패스 LED가 노란색으로 바뀔 때까지 약 20초 정도 기다립니다.

  4. 외부 MBB를 OFF(열림) 위치로 설정합니다.
  5. 모든 UPS의 MIB 및 UIB를 ON(닫힘) 위치로 설정합니다.

    인버터 LED가 계속 녹색으로 표시되면 병렬 시스템이 스태틱 바이패스에서 정상 모드로 자동으로 전환됩니다.

  6. 모든 UPS의 BB를 ON(닫힘) 위치로 설정합니다.

    사용자 인터페이스의 LED는 다음과 같이 표시됩니다.

    이제 병렬 시스템이 정상 모드입니다.

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.