990-5995E-025

Przełączanie układu równoległego z trybu obejścia serwisowego do trybu normalnego

  1. Upewnij się, że:
    1. Wszystkie urządzenia odłączające od strony sieci (MIB, BIB i SIB) są w pozycji WYŁ. (otwartej).
    2. Wszystkie urządzenia odłączające zasilacza UPS (UIB, SSIB i UOB) oraz zewnętrzny wyłącznik UOB są w pozycji WŁ. (zamkniętej).
    3. Wyłączniki BB znajdują się w pozycji WYŁ. (otwartej).
  2. Przełącz wyłączniki SIB i UOB wszystkich zasilaczy UPS do pozycji WŁ. (zamkniętej).
  3. Przełącz wyłączniki BIB i SSIB wszystkich zasilaczy UPS do pozycji WŁ. (zamkniętej).

    Poczekaj około 20 sekund, aż wskaźnik LED obejścia zmieni kolor na żółty.

  4. Przełącz zewn. wyłącznik MBB do pozycji WYŁ. (otwartej).
  5. Przełącz wyłączniki MIB i UIB wszystkich zasilaczy UPS do pozycji WŁ. (zamkniętej).

    Gdy wskaźnik LED falownika zmieni kolor na zielony (niemigający), układ równoległy automatycznie przejdzie z trybu obejścia statycznego do trybu normalnego.

  6. Przełącz wyłączniki BB na wszystkich zasilaczach UPS do pozycji WŁ. (zamkniętej).

    Wskaźniki LED na interfejsach użytkownika wyglądają następująco:

    Układ równoległy działa teraz w trybie normalnym.

Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.