990-5995E-019

UPS 설정 구성

주의 사항
장비 손상 위험
필수 교육 과정을 이수한 기술자만 UPS 시스템 매개변수를 변경할 수 있습니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 장비 손상이 초래될 수 있습니다.
  1. 디스플레이의 홈 화면에서 Settings(설정) > Advanced settings(고급 설정) > System settings(시스템 설정)를 선택합니다.
  2. 시스템 모드를 설정합니다. 다음 중에서 선택합니다.
    • 선호하는 운전 모드로 스태틱 바이패스 모드를 사용하려면 ECO mode(ECO 모드)를 선택합니다.
    • 단일 UPS의 경우 Single mode(단일 모드)를 선택합니다.
  3. Save settings(설정 저장)를 누릅니다.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.