990-5995E-012

Configurer les paramètres de l'ASI

AVIS
risques de dommages à l'équipement
Seul le personnel formé suivant la formation requise doit apporter des modifications aux paramètres du système de l'ASI.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
  1. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Paramètres > Paramètres avancés > Paramètres système.
  2. Réglez le mode Système. Choisissez entre :
    • Choisissez le mode ECO pour utiliser le mode de contournement statique comme mode de fonctionnement préféré.
    • Sélectionnez Mode unique pour un ASI unique.
  3. Appuyez sur Enregistrer les paramètres.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.