990-6538D-017

Installare il kit di disconnessione del neutro (opzione)

NOTA: Utilizzare il kit di disconnessione del neutro opzionale SP3OPT004 per questa procedura. Il kit di disconnessione del neutro è applicabile solo a un UPS con un interruttore interno.
  1. Rimuovere la copertura in plastica dal gruppo di disconnessione del neutro.
  2. Installare il gruppo di disconnessione del neutro sui montanti posteriori dell'UPS con le quattro viti in dotazione.

    Vista posteriore dell'UPS

  3. Collegare la sbarra inferiore del gruppo di disconnessione del neutro alla sbarra del neutro nell’UPS con le due viti in dotazione.

    Vista anteriore dell'UPS

  4. Collegare i cavi del neutro esterno alla sbarra superiore del gruppo di disconnessione del neutro.

    Vista posteriore dell'UPS

  5. Installare la copertura in plastica sul gruppo di disconnessione del neutro.

    Vista posteriore dell'UPS

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.