990-6538D-017

Collegare i cavi PBUS

NOTA: Non collegare i cavi PBUS alla rete. La connessione non è progettata per il collegamento in rete e può causare l'inoperabilità della rete.
  1. Collegare i cavi PBUS 1 (bianco) e PBUS 2 (rosso) forniti alle porte PBUS sugli UPS.
  2. Montare i tappi di terminazione (T) nei connettori non utilizzati.

    Esempio di sistema con tre UPS in parallelo senza RIM

    Esempio di sistema con tre UPS in parallelo con RIM

    NOTA: Nei sistemi con RIM, i cavi PBUS tra i due moduli intelligenti in un UPS (evidenziati in verde) devono essere ottenuti dal kit di moduli intelligenti ridondanti SP3OPT001.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.