990-6538D-017

Panoramica del sistema in parallelo

L'UPS può supportare fino a 4 UPS in parallelo per capacità e fino a 3 + 1 UPS in parallelo per ridondanza.

NOTA: In un sistema in parallelo, deve essere fornito un sezionatore/interruttore bypass di manutenzione esterno (Ext. MBB), inoltre i sezionatori interni di Bypass di manutenzione IMB e MBB (segnati con un * nei diagrammi) devono essere bloccati in posizione aperta.

UPS con un interruttore interno

UIB Interruttore di ingresso unità
SSIB Interruttore ingresso commutatore statico
UOB Interruttore di uscita unità
SIB Sezionatore di isolamento sistema
BB Interruttore delle batterie
IMB Sezionatore di manutenzione interno
Ext. MBB Sezionatore/interruttore bypass di manutenzione esterno

Sistema in parallelo - Alimentazione singola (un interruttore
interno)

Sistema in parallelo - Alimentazione doppia (un interruttore
interno)

UPS con quattro interruttori interni

UIB Sezionatore ingresso unità
SSIB Sezionatore ingresso commutatore statico
UOB Sezionatore uscita unità
SIB Sezionatore di isolamento sistema
BIB Interruttore d'ingresso rete di bypass
MIB Interruttore d'ingresso alimentazione di rete
BB Interruttore delle batterie
MBB Sezionatore bypass di manutenzione
Ext. MBB Sezionatore/interruttore bypass di manutenzione esterno

L'UPS può supportare fino a 4 UPS in parallelo per capacità e fino a 3 + 1 UPS in parallelo per ridondanza.

Sistema in parallelo – Alimentazione singola (quattro sezionatori interni)

Sistema in parallelo - Alimentazione doppia (quattro interruttori interni)

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.