990-6538D-017

Panoramica del sistema singolo

UPS con un interruttore interno

UIB Interruttore di ingresso unità
SSIB Interruttore ingresso commutatore statico
UOB Interruttore di uscita unità
IMB Interruttore di manutenzione interno
BB Interruttore delle batterie

Sistema singolo - Alimentazione singola (un interruttore interno)

Sistema singolo - Alimentazione doppia (un interruttore interno)

UPS con quattro interruttori interni

UIB Sezionatore ingresso unità
SSIB Sezionatore ingresso commutatore statico
UOB Interruttore uscita unità
MBB Interruttore bypass di manutenzione
BB Interruttore delle batterie

Sistema singolo - Alimentazione singola (quattro interruttori interni)

Sistema singolo - Alimentazione doppia (quattro interruttori interni)

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.