990-91580D-012

Présentation du système parallèle

L'ASI peut prendre en charge jusqu'à 4 ASI en parallèle pour la capacité et jusqu'à 3+1 ASI en parallèle pour la redondance.

NOTE: Dans un système parallèle, un interrupteur de bypass de maintenance externe (Ext. MBB) doit être fourni et l'interrupteur de maintenance interne IMB et le MBB (marqués d'un * sur les schémas) doivent être cadenassés en position ouverte.

ASI avec un interrupteur interne

UIB Interrupteur d'entrée de l'unité
SSIB Interrupteur d'entrée du contacteur statique
UOB Disjoncteur de sortie de l'unité
SIB Interrupteur d'isolation du système
BB Disjoncteur batterie
IMB Interrupteur de maintenance interne
Ext. MBB Interrupteur du bypass de maintenance externe

Système parallèle - Alimentation secteur simple (un commutateur
interne)

Système parallèle - Alimentation secteur double (un commutateur
interne)

ASI avec quatre interrupteurs internes

UIB Interrupteur d'entrée de l'unité
SSIB Interrupteur d'entrée statique
UOB Interrupteur de sortie de l'unité
SIB Interrupteur d'isolation du système
BIB Interrupteur d'entrée bypass
MIB Interrupteur d'entrée secteur
BB Disjoncteur batterie
MBB Interrupteur de bypass de maintenance
Ext. MBB Interrupteur du bypass de maintenance externe

L'ASI peut prendre en charge jusqu'à 4 ASI en parallèle pour la capacité et jusqu'à 3+1 ASI en parallèle pour la redondance.

Système parallèle - Alimentation secteur simple (quatre commutateurs internes)

Système parallèle - Alimentation secteur double (quatre commutateurs internes)

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.