990-91580D-012

Présentation du système unitaire

ASI avec un interrupteur interne

UIB Disjoncteur d'entrée de l'unité
SSIB Disjoncteur d'entrée du contacteur statique
UOB Disjoncteur de sortie de l'unité
IMB Interrupteur de maintenance interne
BB Disjoncteur batterie

Système unitaire - Alimentation secteur simple (version onduleur avec 1 seul interrupteur)

Système unitaire - Alimentation secteur double (version onduleur avec 1 seul interrupteur)

ASI avec quatre interrupteurs internes

UIB Interrupteur d'entrée de l'unité
SSIB Interrupteur d'entrée contacteur statique
UOB Interrupteur de sortie de l'unité
MBB Interrupteur de bypass de maintenance
BB Disjoncteur batterie

Système unitaire - Alimentation secteur simple (version onduleur avec 4 interrupteurs)

Système unitaire - Alimentation secteur double (version onduleur avec 4 interrupteurs)

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.