990-91580D-012

Rendement

50 kW Mode normal Mode batterie Mode ECO
Tension (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
25 % de la charge

95.6%

95.7%

95.6%

96.6%

96.2%

96.5%

98.4%

98.4%

98.6%

50 % de la charge

95.9%

96.1%

96.0%

96.4%

96.3%

96.4%

99.0%

98.9%

99.1%

75 % de la charge

95.6%

95.8%

95.8%

96.1%

96.1%

96.1%

99.1%

99.1%

99.2%

100 % de la charge

95.1%

95.3%

95.4%

95.4%

95.5%

95.5%

99.2%

99.2%

99.3%

100 kW Mode normal Mode batterie Mode ECO
Tension (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
25 % de la charge

95.9%

95.9%

95.9%

96.3%

96.2%

96.1%

98.8%

99.0%

99.0%

50 % de la charge

96.0%

96.1%

96.1%

96.3%

96.4%

96.3%

99.1%

99.2%

99.3%

75 % de la charge

95.7%

95.8%

95.9%

95.9%

96.1%

96.0%

99.2%

99.3%

99.3%

100 % de la charge

95.2%

95.4%

95.3%

95.2%

95.5%

95.3%

99.2%

99.4%

99.4%

150 kW Mode normal Mode batterie Mode ECO
Tension (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
25 % de la charge

95.9%

96.0%

95.9%

96.4%

96.3%

96.2%

99.0%

99.0%

99.0%

50 % de la charge

96.1%

96.2%

96.1%

96.4%

96.4%

96.4%

99.3%

99.2%

99.3%

75 % de la charge

95.7%

95.9%

95.8%

96.0%

96.1%

96.1%

99.3%

99.3%

99.3%

100 % de la charge

95.1%

95.4%

95.4%

95.4%

95.6%

95.5%

99.2%

99.3%

99.3%

200 kW Mode normal Mode batterie Mode ECO
Tension (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
25 % de la charge

96.0%

96.0%

95.9%

96.3%

96.3%

96.2%

99.0%

99.0%

99.0%

50 % de la charge

96.1%

96.2%

96.1%

96.3%

96.4%

96.3%

99.2%

99.3%

99.2%

75 % de la charge

95.7%

95.9%

95.8%

96.0%

96.1%

96.0%

99.3%

99.3%

99.3%

100 % de la charge

95.1%

95.3%

95.4%

95.4%

95.6%

95.5%

99.2%

99.3%

99.3%

250 kW Mode normal Mode batterie Mode ECO
Tension (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
25 % de la charge

96.0%

96.1%

96.0%

96.2%

96.2%

96.1%

99.0%

99.1%

99.0%

50 % de la charge

96.1%

96.2%

96.1%

96.5%

96.4%

96.5%

99.2%

99.3%

99.3%

75 % de la charge

95.6%

95.9%

95.8%

96.1%

96.1%

96.1%

99.2%

99.3%

99.3%

100 % de la charge

95.0%

95.4%

95.2%

95.5%

95.6%

95.6%

99.2%

99.3%

99.2%

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.