990-91077K-017

Pesi e dimensioni con imballaggio della scatola di backfeed

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
SP3OPT008 30 530 780 460
SP3OPT009 48 835 835 510
SP3OPT010 76 940 1050 660
NOTA: Pesi e dimensioni con imballaggio si riferiscono a una singola unità su pallet di legno.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.