Passage d'une ASI unitaire du mode normal au mode bypass de maintenance
Remarque |
---|
Avant d'effectuer cette procédure, vérifiez l'état système, que le bypass fonctionne
correctement et qu'il est synchronisé avec l'onduleur.
|
-
Sur l'affichage, sélectionnez
, puis sélectionnez .
-
Retirez le capot du disjoncteur du bypass de maintenance MBB. Reportez-vous à la section
Emplacement des interrupteurs - Systèmes 400 V.
NOTE: Une fois le capot du MBB retiré, le système passe automatiquement en mode bypass de maintenance.
-
Fermez le disjoncteur du bypass de maintenance MBB.
La continuité d'alimentation de la charge est désormais assurée via le disjoncteur du bypass de maintenance.
- Ouvrez le(s) disjoncteur(s) batterie BB.
- Ouvrez le disjoncteur d'entrée de l'unité UIB.
- Ouvrez le disjoncteur d'entrée du commutateur statique SSIB.
- Ouvrez le disjoncteur de sortie de l'unité UOB.
-
Pour les ASI avec batteries internes, déconnectez toutes les batteries à l'avant de
l'ASI.
DANGER
risque de choc électrique, d'explosion ou d'arc électrique- Après que l'affichage se soit éteint, attendez au moins 5 minutes avant de retirer le capot de l'ASI pour que les condensateurs se déchargent entièrement.
- Avant de travailler sur l'ASI, assurez-vous qu'aucune borne ne présente de tension dangereuse.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.