990-6401C-006

Conexión de los cables de alimentación en el SAI de 10 kVA

  1. Compruebe que todos los disyuntores se encuentren en la posición OFF (abiertos).
  2. Retire la tapa de la caja de conductos.
  3. Quite las dos cubiertas de los terminales.
  4. En sistemas con suministro de red con dos entradas, retire los tres puentes de suministro de red simple principal.
    NOTA: Guarde estos puentes para futuras operaciones de reparación o mantenimiento de Schneider Electric.
  5. Retire la placa guía de la parte inferior de la caja de conductos. Taladre o perfore los orificios en la placa guía para los cables/conductos. Coloque los conductos (si corresponde) y vuelva a colocar la placa guía.
    PELIGRO
    PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE ARCO ELÉCTRICO
    No haga orificios ni realice perforaciones para cables o conductos con la placa guía instalada ni cerca del SAI.
    Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
  6. Pase los cables de alimentación por la parte inferior de la caja de conductos.
  7. Conecte el conductor de toma de tierra del equipo.
  8. Conecte los cables de entrada (L1, L2, L3, N).
  9. Conecte los cables de salida (L1, L2, L3, N).
  10. Conecte los cables de derivación (L1, L2, L3, N) (si procede).
  11. Conecte los cables de la batería (CC+, CC-, N).
  12. Vuelva a colocar las cubiertas de los terminales y la tapa de la caja de conductos.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.