990-6401C-006

Pesos y dimensiones de transporte del SAI

Potencia nominal del SAI Peso en kg (lb) Altura en mm (in) Anchura en mm (in) Profundidad en mm (in)
10 kVA 152 (335) 1595 (62.80) 800 (31.50) 1200 (47.24)
15 kVA 165 (364) 1595 (62.80) 800 (31.50) 1200 (47.24)
20 kVA 165 (364) 1595 (62.80) 800 (31.50) 1200 (47.24)
30 kVA 188 (414) 1595 (62.80) 800 (31.50) 1200 (47.24)
40 kVA 220 (485) 1595 (62.80) 800 (31.50) 1200 (47.24)
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.