990-6401C-006

Disipación del calor

  10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
Modo normal (W) 700 1050 1400 2100 2800
Modo de batería (W) 750 1125 1500 2250 3000
Modo ECO (W) 200 300 400 600 800
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.