990-6401C-006

Pernos y terminales de cable recomendados

AVISO
riesgo de daños en el equipo
Utilice únicamente terminales de cable de compresión con certificación UL.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
Potencia nominal del SAI 10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
Tierra/EGC Dimensión de los cables (AWG/kcmil) 10 8 8 6 6
Tamaño del perno M6 M6 M6 M8 M6
Tipo de terminal del cable LCA10-14-L LCA8-14-L LCA8-14-L LCA6-56-L LCA6-56-L
Entrada/derivación/salida Dimensión de los cables (AWG/kcmil) 8 6 4 1 2/0
Tamaño del perno M6 M8 M8 M8 M10
Tipo de terminal del cable LCA8-14-L LCA6-56-L LCA4-56-L LCA1-56-E LCA2/0-38-X
Neutro Dimensión de los cables (AWG/kcmil) 4 3 1/0 2x1/0 2x2/0
Tamaño del perno M6 M8 M8 M10 M10
Tipo de terminal del cable LCAN4-14-L-01 LCA3-56-L LCA1/0-56-X LCA1/0-56-X LCA2/0-38-X
Batería Dimensión de los cables (AWG/kcmil) 4/0 4/0 4/0 4/0 4/0
Tamaño del perno M10 M10 M10 M10 M10
Tipo de terminal del cable LCA4/0-38-X LCA4/0-38-X LCA4/0-38-X LCA4/0-38-X LCA4/0-38-X
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.