990-6401C-006

Especificaciones del par de apriete

Potencia nominal del SAI Tamaño del perno Par de apriete
10 kVA M6 5,59 Nm (4,12 lb-ft)
M10 15 Nm (11,06 lb-ft)
15 kVA/20 kVA M8 5,59 Nm (4,12 lb-ft)
M10 15 Nm (11,06 lb-ft)
30 kVA M8 12 Nm (8,85 lb-ft)
M10 15 Nm (11,06 lb-ft)
40 kVA M10 15 Nm (11,06 lb-ft)
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.