990-6401C-006

Contactos de entrada y relés de salida

Interfaz de contacto seco para conexiones externas

Terminal Función Diagrama
J1-1 Salida configurable NC
J1-2 NO
J1-3 COM
J2-1 Entrada configurable Entrada
J2-2 TIERRA
J2-3 EPO normalmente cerrado EPO NC
J2-4 +24 V
J3-1 Señal de disparo del disyuntor de baterías externo Ext_BB_trip +24 V/200 mA
J3-2 TIERRA
J3-3 Señal de estado de batería externa Ext_BB_trip +24 V/200 mA
J3-4 TIERRA
J3-5 Señal de temperatura de batería externa Temp. 2
J3-6 Sensor de temperatura de batería TIERRA 2 Temp_COM

Interfaz de contacto seco para conexiones internas

Terminal Función    
J4-1 Señal de temperatura de batería interna Temp. 1
J4-2 Temp_COM
J4-3
Señal
de estado de batería externa
Entrada_1
J4-4 +24 V
J4-5 Señal de disparo de retroalimentación +24 V
J4-6 TIERRA
J5-1 Señal de disparo de retroalimentación para UIB NC
J5-2 NO
J5-3 COM
J5-4 Señal de disparo de retroalimentación para SSIB NC
J5-5 NO
J5-6 COM
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.