990-6401C-006

Espacio libre

NOTA: Las especificaciones de espacio libre proporcionadas son las necesarias para permitir el flujo de aire y para el acceso de mantenimiento. Consulte los códigos de seguridad y las normas locales para conocer los requisitos adicionales en su región.
NOTA: Si el SAI se instala sin acceso lateral (Opción A*), la longitud de los cables que se conectan al SAI debe permitir extraer el SAI.

Para Estados Unidos

Opción A*

Opción B


Para otras regiones y países

Opción A*

Opción B

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.