990-6401C-006

Pesos y dimensiones del SAI

Potencia nominal del SAI Peso en kg (lb) Altura en mm (in) Anchura en mm (in) Profundidad en mm (in)
10 kVA 120 (265)* 1400 (55,12) 380 (14,97) 960 (37,80)
15 kVA 132 (291)* 1400 (55,12) 380 (14,97) 960 (37,80)
20 kVA 132 (291)* 1400 (55,12) 380 (14,97) 960 (37,80)
30 kVA 155 (342)* 1400 (55,12) 380 (14,97) 1050 (41,34)
40 kVA 187 (412)* 1400 (55,12) 500 (19,69) 1092 (43,00)
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.