990-6401C-006

Instalación de las baterías en el SAI

  1. Retire la placa que cubre la parte frontal de los estantes para baterías.
  2. Corte las tres bridas que sujetan los cables de batería al cuadro.
  3. Quite los tornillos antes de cargar los módulos de batería. Guarde los tornillos para su uso en el futuro.
  4. Mientras sujeta la manilla, instale los módulos de baterías banco a banco y de abajo arriba.
    ADVERTENCIA
    peligro de descarga de arco eléctrico
    Tenga cuidado de no dañar los cables de la batería al instalar los módulos de baterías. Levante los cables de la batería de los estantes de la batería antes de empujar los módulos en el armario.
    Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
  5. Baje la manilla y sujete el módulo de baterías con un tornillo en la parte frontal.
  6. Retire los tubos de los terminales de alimentación y conecte los terminales a las baterías.
  7. Vuelva a colocar la placa delante de los estantes para baterías.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.