990-6401C-006

Retirada del SAI del palé

  1. Transporte el SAI hasta la zona de instalación final con una carretilla elevadora o una transpaleta.
  2. Retire los materiales de envío y la rampa del SAI.
  3. Afloje los pernos y retire los soportes que se utilizan para el envío.
  4. Retire el soporte de la parte posterior del SAI. Guárdelo para colocarlo más tarde.
  5. Coloque la rampa y fíjela al palé con los pernos del soporte que se utiliza para el envío.
  6. Haga rodar el SAI hacia abajo del palé.
  7. Desplace el SAI hasta su lugar de instalación final y utilice una llave para bajar las patas de nivelación. Asegúrese de que el armario esté nivelado.
  8. Para los SAI de 10-30 kVA, vuelva a colocar el soporte en la parte posterior y fíjelo al suelo.

    Vista posterior del SAI

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.