990-6401C-006

Protección aguas arriba recomendada

ATENCIÓN
PELIGRO DE INCENDIO
  • Solo debe conectarse a un circuito con las especificaciones indicadas a continuación.
  • Debe conectarse a un circuito que tenga una protección contra sobreintensidad máxima de derivación de 175 A conforme al Código eléctrico estadounidense (NEC), ANSI/NFPA70, y la Parte I, C22.1 del Código eléctrico canadiense.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
NOTA: La protección contra sobreintensidades la suministran terceras partes, con su función etiquetada.
NOTA: Para sistemas informáticos o de conexión a tierra por resistencia, se debe instalar un disyuntor de circuito de 4 polos.
NOTA: Para directivas locales que requieren disyuntores de 4 polos: Si el conductor neutro debe soportar una corriente elevada, debido a una carga no lineal entre fase y neutro, el disyuntor debe dimensionarse de acuerdo con la corriente del neutro que se espera.
Potencia nominal del SAI Fuente Especificación nominal del disyuntor (lr) Tipo de disyuntor Valor de li (x In)
10 kVA Entrada 45 A BDF36045 400 A fijos
Derivación 35 A BDF36035 400 A fijos
15 kVA Entrada 70 A BGF36070 640 A fijos
Derivación 60 A BGF36060 640 A fijos
20 kVA Entrada 90 A BGF36090 1000 A fijos
Derivación 70 A BGF36070 640 A fijos
30 kVA Entrada 110 A HGF36110C 1250
Derivación 90 A HGF36090C 1250
40 kVA Entrada 150 A HJF36150C 1250
Derivación 125 A HJF36125C 1250
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.