0000509775_02_fr

Paramètres de date et d'heure

Pour modifier les paramètres de date et d’heure :

  1. Accédez à System > Date et Heure dans le menu latéral.

  2. Vous pouvez procéder à une synchronisation avec des serveurs de temps spécifiques, modifier le fuseau horaire ou définir une heure système manuellement.

  3. Cliquez sur Appliquer pour confirmer les modifications.

    NOTE: Une nouvelle procédure de connexion peut être nécessaire pour que la mise à jour soit prise en compte.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?